欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铁系材料的组成和性质(支持LCA的机械元件材料-9)

  • 2020.03.17 11:12:02
  • 米思米
  • 3196

在【铁系材料的分类(支持LCA的机械元件材料的基本知识-8)】中,已对铁系材料可在“生成”和“锻造”这两个阶段的工序中来控制材料的性质进行了说明(参照【下图】)。在本次说明中,对在“生成”工序中的材料组成和材料性质的基本关系进行说明。


铁系材料的组成和性质(支持LCA的机械元件材料-9)

(1)含碳率和铁系材料

铁系材料,大致可以说是铁(Fe)和碳(C)的合金。根据该碳(C)的含有比例,铁系材料可分成3类。其硬度等材料性质各不相同。

 

材料名称

铁

钢(碳素钢)

铸铁

含碳比例(%)

0~0.04

0.04~2.1

2.1~6.7

 

(2)所含元素的种类和作用之间的关系

 在此,对铁系材料中所含的,具有代表性的元素及其作用效果进行说明。



所含元素

所含元素发挥出的作用效果示例

碳(C)
含有率0.1~1.5%程度的钢

*生成钢的硬度和强度(拉伸强度、压缩强度)的元素

碳为1%时,拉伸强度增大约100kg/mm2的效果:下式

拉伸强度(kgf/mm2)≒20+100*C%

硅(Si)

0.1~0.4%程度

*具有增大硬度、强度的效果。其效果为,硅为1%时,拉伸强度增大约10kg/mm2的程度

锰(Mn)

0.5~0.8%程度

*与淬火效果有关系。在高张力钢中,以较高的比例含有锰。

*与硫进行化合,由此来预防脆性。

铬(Cr)

*改善淬透性。

*提高高温硬度、耐摩损性

钼(Mo)

*加深硬化层。

*提高高温强度、高温硬度。

磷(P)

0.03%以下

*会产生冷脆性的有害元素

 

硫(S)

0.03%以下

*会产生热脆性的有害元素



尽管碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)这3种元素是使材料性能向好的方向起作用的元素。但,磷(P)和硫(S)是可出现使材料变脆等有害作用的杂质元素。这种磷和硫的含有率较少的钢可以说是优质的。有代表性的机械结构用钢材S45C的组成,见下表。

 

符号

C(%)

Si

Mn

P

S

S45C

0.42~0.48

0.15~0.35

0.60~0.90

0.030以下

0.035以下

(JIS G4051-1979摘要)

(3)合金钢和组成


・弹簧钢:含C、Si、Mn、Cr等

・高速工具钢:含C、W、Cr、V、Mo等

・不锈钢:含C、Cr、Ni等


  下回,对“锻造”工序和材料性能的基本关系进行说明。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities